This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:SFRA 和补偿设计器使用问题

Guru**** 2539570 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239354/tms320f280039c-sfra-and-compensation-designer-using-issue

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好、

当使用 SFRA 和补偿设计器来测试电流电路的反馈因子时、客户有以下疑问:

1) 使用 BUCKBOOST 电路时,使用 SFRA 扫描时,是在开环/闭环、等效或升压模式下进行扫描?  

2) ISR 频率是补偿设计器中 PWM 的开关频率吗?  

3) 3) 使用2P2Z 补偿时、客户发现、在进行补偿后、Folg_CF、增益裕度、相位裕度为 nA、但却显示稳定环路。 但实际测试闭环的输出是稳定的:  

当 Kdc 关闭时、Folg_CF 和增益裕度、相位裕度有一些值、并且也显示为稳定环路。 但实际测试闭环的输出是不稳定的。 一般来说、如果有值、那么它应该比 nA 更稳定、对吗?  

4) 4) 4) Folg_CF、增益裕度和相位裕度在它们为 NA 时为什么都显示稳定的环路?  

5) 5) 测试闭环的输出在无负载的情况下是稳定的、补偿曲线如下:

然而、当1A 负载时、输出将不定期地跳变、导致电源也进入 CC 模式。 它是否与补偿有关?  

6) 6) 受控体模式在 SFRA 中是否被称为闭环?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已重新分配给合适的专家、以便回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    [报价 userid="496057" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239354/tms320f280039c-sfra-and-compensation-designer-using-issue ]1) 使用 BuckBoost 电路时,使用 SFRA 进行扫描时,是在开环/闭环、等效电压还是升压模式下进行扫描?  [/报价]

    问题有点模糊。 SFRA ifself 与您希望测量的模式无关。 这取决于客户希望测试带宽的条件。

    Unknown 说:
    2) ISR 频率是补偿设计器中 PWM 的开关频率吗?  [/报价]

    否、这是不同的。 ISR 频率是控制环路频率。 它与开关频率不同。

    Unknown 说:
    3) 采用2P2Z 补偿时、客户发现经过补偿后、Folg_CF、增益裕度、相位裕度为 NA、但却显示稳定环路。 但实际测试闭环的输出是稳定的: 

    他们是否在使用我们的参考设计? 或者他们自己在自己的项目中实施 SFRA? 当曲线不是典型曲线时、通常会发生这种情况。 这可能意味着您具有很大的缓冲器、可使系统稳定。

    Unknown 说:
    6) 工厂模式在 SFRA 中被称为闭环?  [/报价]

    这个问题对我来说并不清楚。 运行闭环时、SFRA 将测量"开环传递函数"。 相位裕度。 SFRA 是测量受控体模型。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    问题有点模糊。 SFRA ifself 与您希望测量的模式无关。 这取决于客户希望测试带宽的条件。

    因此、它 只需要让该计划执行操作? 如果在 Buck 下扫描、并且反馈是稳定的、那么在 Buck、等电压和升压模式下会稳定吗?  

    否,这是不同的。 ISR 频率是控制环路频率。 它与开关频率不同。

    是否可以知道如何确定 ISR 频率的值?  

    他们是否正在使用我们的参考设计? 或者他们自己在自己的项目中实施 SFRA? 当曲线不是典型曲线时、通常会发生这种情况。 这可能意味着你有一个非常大的缓冲区,以使系统稳定。[/报价]

    是的、他们在使用我们的设计、但他们在尝试调整参数、以便 Foge_CF、增益裕度和相位裕度在值范围内、而不是 nA、并显示稳定的环路、但实际输出是不稳定的。 稳定环路是否可用作稳定性的指示器?  

    问题对我来说不清楚。 运行闭环时、SFRA 将测量"开环传递函数"。 相位裕度。 SFRA 是测量受控体模型。  [/报价]

    使用 SFRA 时、如果要测量闭环、则 Open Loop /Plant Mode Select 需要选择 Open Loop; 如果要测量开环、则只需选择 Plant、正确吗?

    谢谢。此致、

    切里

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    所以 只需要让程序采取行动? 如果在 Buck 下扫描、并且反馈是稳定的、那么在 Buck、等电压和升压模式下会稳定吗?  [/报价]

    是的、最有可能的情况是您的控制功能是一样的、这是因为 SFRA 集成了您的控制功能。  

    我是否可以知道如何确定 ISR 频率的值?  [/报价]

    这取决于控制方法和拓扑。 对于 Buckboost、我认为如果可能的话、您可以使用与开关频率相同的频率来实现最佳性能。  

    [报价 userid="496057" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239354/tms320f280039c-sfra-and-compensation-designer-using-issue/4688543 #4688543"]是的、他们使用的是我们的设计、但他们试图调整参数、以便 Foge_cf、增益裕度和相位裕度处于值范围内、而不是 NA、并且显示稳定的环路、但实际输出是不稳定的。 稳定环路是否可用作稳定性的指示器?  [/报价]

    是的、如果它显示稳定环路、这可能是稳定性的指示器、因为这基于基本控制理论。

    使用 SFRA 时,开环/设备模式选择需要选择开环如果要测量闭环, 如果要测量开环,则只需选择设备,正确吗?
    [/quote]

    如果要测量开环传递函数、则需要选择开环并在闭环操作下运行。 如果要测量受控体传递函数、则需要选择受控体并在开环运行下运行。

    此致、

    [/quote][/quote]