主题中讨论的其他器件:SFRA
大家好、
当使用 SFRA 和补偿设计器来测试电流电路的反馈因子时、客户有以下疑问:
1) 使用 BUCKBOOST 电路时,使用 SFRA 扫描时,是在开环/闭环、等效或升压模式下进行扫描?
2) ISR 频率是补偿设计器中 PWM 的开关频率吗?
3) 3) 使用2P2Z 补偿时、客户发现、在进行补偿后、Folg_CF、增益裕度、相位裕度为 nA、但却显示稳定环路。 但实际测试闭环的输出是稳定的:

当 Kdc 关闭时、Folg_CF 和增益裕度、相位裕度有一些值、并且也显示为稳定环路。 但实际测试闭环的输出是不稳定的。 一般来说、如果有值、那么它应该比 nA 更稳定、对吗?

4) 4) 4) Folg_CF、增益裕度和相位裕度在它们为 NA 时为什么都显示稳定的环路?
5) 5) 测试闭环的输出在无负载的情况下是稳定的、补偿曲线如下:

然而、当1A 负载时、输出将不定期地跳变、导致电源也进入 CC 模式。 它是否与补偿有关?
6) 6) 受控体模式在 SFRA 中是否被称为闭环?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里