This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:F280034的闪存 cmd 文件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236194/tms320f280034-flash-cmd-file-for-f280034

器件型号:TMS320F280034
主题中讨论的其他器件:C2000WAREUNIFLASH

您好、

客户正在使用 F280034进行开发。 C2000Ware 中的 cmd 文件可能适用于 F280036-39、它与280034的数据表不一致。 客户不确定使用 BEGIN 器件。 我们是否具有适用于280034的 cmd 文件?

这是 C2000Ware 中的 cmd 文件。 客户不知道 BEGIN 和 BOOT_RSVD 器件是否相同? 在哪些地方必须针对280034进行修改?

这是数据表。

谢谢。

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    F280034链接器命令文件应是 CCS 安装程序的一部分(例如: C:\ti\ccs1200\ccs_base\c2000\include)。

    但是、此文件中的入口点可能不正确-我会将此帖子分配给相应的所有者以进一步帮助您。  他们可能拥有可与您共享的最新固定文件。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    是的、请帮助 将此帖子分配给相应的所有者、以帮助获取 最新的固定文件、谢谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

    请告知我们正在使用的 CCS 版本。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    这是最新的 V12.3、谢谢。

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

    附件是 F280034的链接器命令文件。 在 C2000Ware 中、仅为超集器件提供链接器命令文件。

    1. RAM - F280034_ram_lnk.cmd - /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/F280034_5F00_ram_5F00_lnk.cmd

    2. flash- F280034_flash_lnk.cmd - /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/F280034_5F00_flash_5F00_lnk.cmd

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    感谢您的回复、但实际上这些内容仍然与真正的 IC 不匹配。 客户已修改 cmd 文件并自行更改了 OTP 以获得正确的地址。 现在他们解决了问题。 BU 能否更新此类问题? 其他客户针对发布在 e2e 上的 F280034/33遇到类似的问题。 对不熟悉4/33的客户不友好

    此外、 是否有 Uni-Flash 更改 OTP 的用户指南? 客户反馈、使用 CCS 时、他们无法成功重新写入 OTP、并且不熟悉如何使用 Uni-flash。 他们由 DCSM 重新写入 OTP、但希望更改为 uni-flash、以方便日后进行大规模生产。

    谢谢。

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

    感谢您指出。 将把它归档为错误、并在下一版本中进行修复。  请求您共享更新后的文件、以确认更改是否正确。

    关于 UniFlash 查询、将请求闪存专家进行响应。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

    关于 DCSM 编程:

    您提到客户希望重写 OTP。  请注意、无法覆盖 OTP、因为 OTP 上无法擦除。   

    您说过他们是 DCSM 编写的 OTP、但希望更改为 Uniflash -请澄清这一点。  通过 DCSM 对 OTP 进行编程意味着什么?   

    关于 Uniflash 针对生产进行 OTP 编程: Uniflash 可以将可执行文件(出/十六进制)加载到闪存/ OTP 中。  如果用户能够成功加载到闪存、相同的过程也适用于 OTP、没有任何单独的过程。  如果他们有任何具体问题、请告诉我。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    客户希望使用 Uniflash、但不熟悉此过程。 我们对此有什么指南吗? 谢谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    Uniflash 是一款用于加载可执行文件的简单工具。  他们是否需要有关加载可执行文件(out/hex)的指导?  或者、他们是否需要有关如何使用 Uniflash GUI 对 DCSM OTP 字段进行编程的指导?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    由于我没有收到您的反馈、我假设您对此没有进一步的问题。  因此,我将关闭这个帖子。  如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、
    瓦姆西