This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:CLA 数学表 ROM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227003/tms320f280039-cla-math-table-rom

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我想知道 F280039C 是否在 ROM 中具有 CLA 数学库的查找表?如果没有表、如何在 F280039C 上使用 CLA 数学库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我检查了 ROM 存储器映射并查看了 CLA 数学表、但文档中缺少此信息以及 CLA 地址。 我会请 ROM 专家进行评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 的基地址位于 4.8.7.2 CLA 数据 ROM 存储器映射。

    对于各个表、您可以使用 C2000ware 中存在的符号库- \C2000Ware_4_03_00_00\libraries\boot_rom\f28003x\frev0\rom_symbol_libs\CLADATAROMSymbols

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经注意到 4.8.7.2中有 CLA 数据 ROM 存储器映射信息、但正如   提到的、 除了 FFT 表之外、没有任何关于 CLA 数学表的信息、因此我不确定 F280039C 是否在 ROM 中有 CLA 数学查找表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLA 数学表位于 ROM 中。 您可以使用 Lori 给出的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、我已经检查了 TRM、您在图片中提供的 CLA 数学 表的地址与 TRM 中表4-30中的"数据"的地址匹配。我现在想知道的是、如何像您一样检查 ROM 存储器。我已经检查了示例   C2000Ware_4_03_00_00\libraries\math\clamath\examples 中的项目 cla_acos、但我在.map 文件中找不到该表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考以下目录中的 ROM 代码映射文件: