This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 UART 使用命令进行软件复位

Guru**** 2878840 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242345/software-reset-using-commands-over-uart

器件型号:RM44L920

我用的是 RM44L920模块,我需要通过 UART 发送命令实现软件重置而不进行调试,是否有任何可用的 API ,以便每当我发送命令时,它应该重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过对 SYSESR 寄存器的 RESET [1"0]位进行编程来发出软件复位:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢快速回复、我将尝试此操作。