This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:创建库时出现链接器错误

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242120/tmdscncd2800157-linker-errors-during-library-creation

器件型号:TMDSCNCD2800157

我正在创建库。 我创建了一个库工程作为静态库和生成的.lib 文件。 将相同的文件添加到我的项目中、并创建了头文件和添加的路径。 现在我会遇到一些链接器错误。 您能帮助我解决这个问题吗?

请找到以下日志:

*******

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"adc_ex1_soc_software.out"

>>编译失败
Makefile:147:目标"adc_ex1_soc_software.out"的配方失败
gmake[1]:***[adc_ex1_soc_software.out]错误1
Makefile:143:目标"全部"的食谱失败
gmake:***[全部]错误2

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以共享整个控制台日志?  该错误表明无法找到某些符号。 这些在库中可用吗?

    此致

    西达尔特