This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:任意长度采样点的 FFT 函数

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241411/tms320f28379d-fft-function-of-arbitrary-length-sampling-points

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

我为我们的客户提出这个问题:

FPU 库中的 FFT 计算函数要求采样点数必须为2的第 N 次幂。  是否有适用于任意长度采样点的 FFT 函数?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +++添加来自客户的信息

    客户的采样速率已经固定、同时也有要求解决。 因此、采样点的数量不得是2的第 N 次幂。 FPU 中有没有任何解决方案?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    是否有 FFT 函数用于任意长度的采样点?
    客户的采样率已固定,同时也有解决方案的要求。 因此、采样点的数量不得是2的第 N 次幂。 FPU 中是否有任何解决方案?

    目前这一项不存在。 我可以检查未来是否会有这方面的实现、但可能不会像当前 FPU 库那样对其进行优化; 使用2的幂要求的原因是它优化了算法、因此可以非常快速地计算 FFT。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我与 一位从事图书馆工作的专家确认,目前没有计划 对任意大小的 FFT 实施 FFT。 未来的器件可能会扩展尺寸、但它们仍将是2的幂。

    此致、

    阿米尔·奥马尔