主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好!
何处可以找到将 CPU 地址范围映射到外设以及 M0-M1、LS0-7、GS0-1存储器地址空间的正确地址。 因此、可以验证 f28004x_flash_is_cpu.cmd 文件在迁移后是否具有适当的作用域。 TRM 似乎没有任何此类表、技术简报也没有此类表。
此外、UniFlash 使用工程中的文件、但文本未说明它如何转换 HEX2BIN、甚至没有说明它甚至这么做。 奇怪的是、文件*。out 文件480KB 超过组0的256KB 闪存大小。 尽管 UinFlash 仅写入扇区0-6、因此转换后的十六进制文件约为28,672KB?