This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28035:质量问题、部件短路、请求更换1p

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238182/tmdsdock28035-quality-issue-parts-short-circuited-requesting-a-replacement-1p

器件型号:
TMDSDOCK28035

  e2e.ti.com/.../TMDSDOCK28035.docx

您好!

接收到这些器件后、我们发现其中一个器件短路、无法输出正常波形。 详情请参阅附件中的资料。
我们正在申请一个器件的替换件。 请帮助您完成此过程、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison:

    您是尝试使用 ePWM 还是仅通过切换 GPIO 引脚或使用其他一些外设来输出波形?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我 连接 到 MATLAB 并 构建 一个 模型 来 输出 ePWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison:

    在继续之前、我们希望确认其他所有条件看起来都良好。 乍一看、似乎 你已经正确地完成了所有事情、但在这样的情况下、100%肯定更好。 我有两个问题要问您:

    1. 是否在两个电路板上运行相同的代码?
    2. 此外、请 提供 ePWM 的配置代码

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩
    注意:这篇文章的要点  粗体显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、      在 两个 板上运行相同的代码。   使用 TI 官方的 2803X ePWM 操作 模式、    Matlab 的型号   直接烧录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是令人担忧的。 您是否执行了 A/B 交换测试、 换用控制卡和坞站、然后重复测试 ? 请告诉我问题是否出现在坞站或卡上。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩
    注意:这篇文章的要点  粗体显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 尚未  执行  A/B 互换 测试、 但 我们 订购了 两个   零件、 另一个零件   没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison:

    为了确定如何以最佳方式继续、我们必须确定 controlCARD 或集线站上是否出现此问题。 请告诉我、当具有明显故障的集线器和工作集线器开关 controlCARD、您是否再次运行代码时、问题似乎出在 controlCARD 或集线站。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 问题 似乎  出在  controlCARD 上。      移除 controlCARD 后、 该 集线 站 不会  发生短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allison、

       您是否与 TI 销售人员/FAE 合作? 如果没有,请给我发送一个朋友请求,我们可以离线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有与 TI 销售部门/FAE 合作、我们将订单自行发布到官网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allison、

      我已经给你发送了一个友谊请求。 请接受、以便我们 可以讨论如何处理更换。