This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:GUI Composer 支持

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234139/launchxl-f2800137-gui-composer-support

器件型号:LAUNCHXL-F2800137
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800137

尊敬的先生/女士:

我已经在 GUI Composer 中配置了一个项目、并采用了以下这些配置。

器件:TMS320F2800137

连接:德州仪器 XDS110 USB 设备探针

然后尝试在"System output and connection (系统输出和连接)"窗口中进行"系统连接"、但显示以下错误消息:

"已连接至 TI 云 Agent。

[XDS]:无法连接到器件 TMS320F2800137。'

当我导出该工程并使用 CCS 桌面视图运行时、它运行得很好。

但我不能用作独立应用程序。 我将遵循 TI 提到的相同过程(运行时安装已完成、并将应用文件夹复制到 GUI Composer 运行时文件夹中。

当我以独立工程运行时、显示的错误消息为:

配置调试服务器失败。 无法连接到 TMS320F2800137器件:请拔下硬件、然后插回并重试。

我能知道如何解决这个问题吗? GUI Composer 是否支持 TMS320F2800137 Launchxl 电路板? 我是否可以在 GUI Composer 中手动更改调试配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题专家不在办公室。 请预计周四前有回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试在下面的第5张图片中更改设置。 使用这些特定名称(例如、更改模型 ID:"program"-->"ti_model_program")。

    如果这样不能解决问题、请告诉我。