This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:陷波滤波器

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232332/tms320f280049c-notch-filter

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDA-010062

我发现有一个陷波滤波器演示代码。 代码用于交流线路噪声滤波。 我想知道、滤波器代码是否也能过滤100K 范围内的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您参考的演示代码是什么吗? 它是 TI 提供的软件开发套件之一吗? 我没有看到这样的示例、因此我需要检查一下。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    TI TIDA-010062图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC 开发套件包括一个演示项目"ttplpfc_F28002x"、它使用 TI DCL DF22补偿器实现了一个60Hz 陷波滤波器。

    我们试图调整此示例、使其成为一个软件陷波滤波器、用于实现100KHz 的频率、而不是演示的60Hz 频率。

    您是否碰巧有指南介绍了如何使用或调整 DCL DF22补偿器来实现任意中心频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔您好!

    我不确定是否有这样的指南。 我会联系其他人、并告知您是否存在。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔您好!

    请点击下面的链接

    https://arachnoid.com/BiQuadDesigner/index.html

    您可以在此处输入设计参数、如中心频率等、它会自动输出系数。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    此资源非常完美、谢谢。 这回答了我的问题、APLC 通信测试结果更新、我们可以结束该问题。

    谢谢你。