This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:ECC 不同

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239364/tms320f2800157-ecc-is-not-same

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

执行 uniflash 以读取控制板上的存储器操作、输出.out 文件、并将生成的文件写入另一个相同的控制板以进行完整性验证。 发现两者的 ECC 不同、其他的相同、而另一个相同。 处理十六进制文件,结果是一样的,如何解决?

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    能否确认我的理解是否正确?

    1.执行 uniflash 以读取控制板上的存储器操作、并输出.out 文件。

    2.将生成的.out 文件写入同一控制卡并检查 ECC。

    3、第1步的 ECC 与第2步的 ECC 不匹配。

    4.执行  uniflash 以读取控制板上的存储器操作、并输出.hex 文件。

    5. 将生成的.hex 文件写入同一控制卡并检查 ECC。 ECC 不 匹配。

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeshwarm:

    是的、回答正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    针对在闪存主阵列的64位边界上对齐的每一个64位数据计算一个8位 ECC 值。 相应64位数据的地址也包含在 ECC 计算中。

    1. 使用生成的.out 文件或.hex 文件对控制卡进行编程后、闪存主阵列数据是否匹配?

    2.在使用 Uniflash 写入控制卡时、   勾选了自动 ECC 生成的复选框?

    如果已勾选、则闪存  API 会计算用户提供的地址(在64位存储器边界上对齐)和相应64位数据的 ECC。 在使用该模式时、API 对计算出的 ECC 和主阵列数据进行编程。

    3.编程成功后验证闪存吗?

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeshwarm:

    匹配。

    2.选中或取消选中 Uniflash 自动 ECC 生成的复选框、校验和中的 ECC 与原始控制卡中校验和的 ECC 不同、且两个选中的 ECC 相同。

    3.在验证校验和的完整性时、闪存、OTP 和 OTP ECC 是相同的、但 ECC 不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我会检查一下、然后回复给您。

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeshwarm:

    我的客户遇到了同样的问题,希望您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、Bruce、

     用户 从 Uniflash 下载闪存内容时、可能下载的是某个存储器范围(或整个闪存范围)、而不仅仅是初始化的段。  因此、当他们对镜像进行重新编程(任何格式)时、即使已擦除的位置的0xFFFF 也可能已经被编程(而不仅仅是已初始化的段)。  这意味着、ECC 即使对于已擦除的位置的数据0xFFFF 也已进行了编程。

    只要他们在执行应用程序时没有遇到 ECC 错误、就应该没有问题。

    谢谢。此致、

    瓦姆西