This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SFRA:如何使用 SFRA 软件?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237539/sfra-how-to-use-the-sfra-software

器件型号:SFRA

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我在 SFRA 库中使用 f28004x 例程、但我的板是 f2837x 系列。  现在主要遇到以下问题:

①Where 是否应放置 PWMISR 功能?

②SFRA 软件无法连接到电路板。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在的问题是、我不知道如何将 SFRA 程序添加到已编写的程序中、以便 SFRA GUI 可以连接和测量波特图。

    SFRA 尚未连接、需要加入哪些程序?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于响应出现延迟、我们会将其重新分配给合适的专家。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您是否遵循了 SFRA 用户指南(特别是3.4.3)中规定的步骤?

    https://www.ti.com/lit/ug/spruik4a/spruik4a.pdf?ts=1687209489825&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    我按照用户指南添加了 sfra_f32.h 文件、但我的程序具有 SYSCFG 配置、如果我在指南中添加第五步 PWMISR 的代码、将报告错误、指出以下程序的参数未定义。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、请向我发送您的项目设置(即 FPU32等)、链接器设置(显示您已包含的 SFRA 库)和遇到的错误的屏幕截图。

    在原始帖子中、您表示无法连接到 SFRA。 在您最近的帖子中、您谈到了编译错误。 我的假设是、在您最初的帖子中、您仍然没有将 SFRA 正确集成到您的项目中。 现在、在执行用户指南中指定的步骤之后、项目会出现编译错误。

    您能否确认我的理解是否正确?

    谢谢。

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    但现在它没有错误、只是无法连接 SFRA。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、请给我一天左右的时间在硬件上试用一下? 您想让我尝试一下 F2837x 吗?

    您是在 TI 硬件(如果是、是在哪种硬件)还是在定制硬件上尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    客户正在使用 F28379D controlCARD。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    如果我尝试最终重现此问题、我需要使用哪种软件?

    谢谢。

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能出现问题的原因有两个:

    1. c2000 dpdsdk > libraries > sfra >示例仅适用于 F28004x 系列、并具有相应的 cmd 文件、codestartbranch asm 文件。 因此、我们不能使用直接示例连接 F2837x 电路板(F28379D)
    2. 如果客户考虑到第一个原因、则:
      1. F28379D CC 具有一个可手动启用的开关、用于 UART 通信–(SFRA GUI)
        Delfino TMS320F28379D controlCARD R1.3 (修订版 B)(TI.com) 、如第12页中所述  UART 的 A:SW1需要"开"、默认情况下为"关"
      2.  设置连接期间的 SFRA GUI 软件-"连接时需要取消选中引导"