This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:通用电机控制实验室

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241929/tms320f280039c-universal-motor-control-lab

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE

大家好、

是否有任何使用 SDFM 传感器进行内联电流检测的电机控制/Instaspin 的示例? Instaspin 是否支持基于 SDFM 的电流感应?

此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    是否有使用 SDFM 传感器进行内联电流感应的电机控制/ Instaspin 的示例?

    是、但 F28003x 器件不是。 以下 MCSDK 位置中的 f2837x 和 f2838x 工程支持 SDFM 电流检测。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_00_00\solutions\tmdxiddk379d

    C2000WARE 中还有 F28003x 器件的简单 SDFM 示例:C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\sdfm

    Unknown 说:
    Instaspin 是否支持基于 SDFM 的电流感应?

    没有使用 SDFM (Δ-Σ ADC)的 InstaSPIN 示例。 我认为所有的解决方案都采用低侧分流感应。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您是否支持将设计驱动器项目移植到 F280039c 处理器? 我之所以提出这个问题,是因为我知道这是一个较新的系列,具有 F280049C (它已经支持设计驱动)的所有功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    正确。 您是否支持将设计驱动器项目移植到 F280039c 处理器? 我之所以提出这个问题,是因为我知道这是一个较新的系列,具有 F280049C (已支持设计驱动)的所有功能。

    到目前为止、还没有针对 F28003x 的计划。 您可以根据需要自行尝试移植、也可以尝试将 SDFM 感应集成到另一个项目中。

    此致!

    凯文