This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-MSOLARINVERTER 和 TIDM-MOTOR-WATERMTR 参考设计

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234144/tidm-msolarinverter-and-tidm-motor-watermtr-reference-design

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题的。

客户阅读此链接

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/tidu692/tidu692.pdf?ts=1685948502393&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fsitesearch%252Fzh-cn%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dzh-CN%2526searchTerm%253Dsolar%2Bmicro%2Binverter%2526nr%253D543

客户现在需要这两个参考设计的软件、他们想了解交错并联反激式拓扑微型逆变器的软件设计。 但文档中的链接不再有效。 我已经和中国 SEM 团队确认过、他们也没有材料。

能否仔细检查一下、我能否找到这两种参考设计的文档? 或者、我们是否 可以向客户提供交错并行反激式拓扑的参考设计软件? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    我们是否有任何更新?  谢谢!

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我正在尝试从内部向您提供有关该主题的反馈。

    我已经联系了合适的人员、我只是在等待回答。

    我会尽快到你那里,我有一个反馈:)

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Riccardo、

    感谢您的帮助! 有任何更新吗?

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    谢谢提醒我。

    我仍然没有反馈。 现在、我已经再次对该团队的人员执行 Ping 操作。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我找不到任何文档。

    谢谢

    此致

    里卡多