This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLAR-ONEPHINV:双电感设计的优势是什么及#39?

Guru**** 2511205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLAR-ONEPHINV, PMP23069, TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241346/tidm-solar-onephinv-what-s-the-benefit-for-dual-inductor-design

器件型号:TIDM-SOLAR-ONEPHINV
主题中讨论的其他器件: PMP23069TIDM-HV-1PH-DCAC

大家好、

我在逆变器中主要看到的是使用单电感器、但 我注意到了参考设计:TIDM-SOLAR-ONEPHINV 在逆变器系统中采用双电感器。 我知道双电感器在系统中有什么优势吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,廖

    这看起来是一个旧设计、我们不再支持这一设计。 您能否说明您在哪里获得了该原理图?

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    该链接可以在 TI.com、 https://www.ti.com/tool/TIDM-SOLAR-ONEPHINV 上找到、 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    您是否立即获得双电感器设计的优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,廖

    我不能说目前使用两个电感器是否有好处。 我们目前还未研发此设计。 相反、我们正在努力针对逆变器模式释放 pmp23069。 pmp23069的并网模式已经准备就绪、将在本季度发布。 我们正在为这个设计开发电压模式控制、并且希望此设计将在下一季度发布。 任何对逆变器感兴趣的客户均可参考 pmp23069。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    PMP23069是交流/直流 PFC、而 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 是逆变器、它们是不同的。

    我看到的 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 是在交流输出中使用双电感器、微笑式设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 是单电感器、因此我们对他们在设计中的关键注意事项很好奇。  

    您能否向您的团队核实一下? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,廖

    我想知道我们的团队中是否有优势。 我知道后就会更新。

    谢谢

    阿米尔