This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:VSS 和 VSSA 之间的电压差要求

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241595/tms320f2800157-voltage-difference-requirements-between-vss-and-vssa

器件型号:TMS320F2800157

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题的。

我查看了数据表、发现 VSS 和 VSSA 只有一个"正常值"为0。 现在客户想要检查 VSS 和 VSSA 之间的电压差要求、是否有最大噪声电压?  

如果电压超过此值、是否会导致复位? 还是会有其他现象? 由于客户使用具有此类性能的其他竞争对手的 MCU、因此当 VSS 和 VSSA 之间的电压达到最大值时会导致复位。  您能帮助检查一下吗? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    我们是否有任何更新?  谢谢!

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:

    我们期望它们共享 PCB 上的公共接地层。  我认为是安全的,我们希望两者之间不超过0.3V 的差异.  您知道客户是否在其设计中将这些元件单独放置在了平面上?

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    是的、客户现在拥有独立的 VSS 和 VSSA 平面。  VSS 和 VSSA 在一个点上连接在一起。 但是、由于接线限制、连接点的位置可能离 C2000有点远、我认为 ADC 接线与数字接地的上层和下层之间会存在一些干扰、这会产生影响。  

    由于客户的 ADC 采样存在一些干扰、他们怀疑这可能是接地层设计的干扰所致。  

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:

    我们知道 VREFLO 的路由方式吗?