This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242117/tms320f2800137-tms320f2800137

器件型号:TMS320F2800137

您好、TI 团队、

我使用 hex2000.exe 将*。out 文件转换为*。hex 文件。

当我尝试使用 hex2000.exe 转换 TMS320F2800137.out 时、无法创建 hex 文件。

请提供一些建议。 谢谢。

 

d:\>hex2000 -romwidth 16 -memwidth 16 -i -o D:\TMS320F2800137.hex D:\TMS320F2800137.out
警告:重复的段名 D:\TMS320F2800137.out (.data)(已忽略)
正在转换为 Intel 格式...
"D:\TMS320F2800137.out".data =>.data
警告:078000h 处的第 D:\TMS320F2800137.out (.data)节处于未配置状态
存储器(已跳过)

D:\>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将文件放入  TMS320F2800137.out 然后将其附加到您的下一篇文章。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TMS320F2800137.zip

    请帮助检查此情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交.out 文件。  这是非常不寻常的。  以下是文件头信息...

    ofd2000 --obj_display=none,header TMS320F2800137.out
    
    OBJECT FILE:  TMS320F2800137.out
    
     Object File Information
    
        File Name:                 TMS320F2800137.out
        Format:                    TI-COFF Version 2
        File Type:                 executable file
        Time Stamp:                Mon Jun 12 22:53:35 2023
        Machine:                   TI C2000
        Machine Endian:            little endian
        Entry Point:               0x00000000
        Vendor:                    Texas Instruments, Inc.
        Tool Version:              0.0.0
        Number of Sections:        2
        File Length:               263286
        Symbol Table File Offset:  0x40446
        String Table File Offset:  0x40446
        TI-COFF f_flags:           0x0000010f
        TI-COFF f_flag:            F_RELFLG (relocation info stripped)
        TI-COFF f_flag:            F_LNNO (line numbers stripped)
        TI-COFF f_flag:            F_LSYMS (local symbols stripped)
        CPU Generation:            C2700
        Control Data Endian:       little endian

    该命令 ofd2000  C28x 汇编工具手册中有相关说明。  线路 工具版本 指示创建该文件的链接器的版本。  我从未见过版本0.0.0。   

    它里面没有符号...

    nm2000 -a TMS320F2800137.out
    <no output here>

    该命令 2000年 记录在同一手册中。   

    下面是其中的几个部分...

    ofd2000 --obj_display=none,sections TMS320F2800137.out
    
    OBJECT FILE:  TMS320F2800137.out
    
     Section Information
    
        id name                      page load addr  run addr      size align alloc
        -- ----                      ---- ---------  --------      ---- ----- -----
         1 .data                      256 0x00078000 0x00078000   0x200     1   Y
         2 .data                      256 0x00080000 0x00080000 0x20000     1   Y

    它确实包含两个部分、这两个部分都名为 .数据 。  这就是十六进制实用程序发出这些错误诊断的原因。

    该文件是如何创建的?

    谢谢。此致、

    -乔治