This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:内存映射分析

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243757/tms320f280041-memory-map-analysis

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、 我有一些关于存储器映射的问题。

在映射的存储器配置中、有多个段从同一地址开始、尤其是第3、4和5页。 例如

第3页:                 起点      长度     被使用
RAMLS012_CLA_CODE  00008000 00001800 00001680 00000180 RWIX
RAMLS3_CLA_DATA      00009800 00000800 0000012e 000006d2 RWIX

第4页:
RAMLS0_STLC28_CODE 00008000 00000800 000007e6 0000001a RWIX

第5页:
RAMLS0_STLCLA_CODE 00008000 00000800 0000015a 000006a6 RWIX

如果我们将这些段的用法加在一起、总消耗量将超过 RAMLS0区域的大小、该区域从地址0x8000开始、到地址0x8FFF 结束。

此外、分析存储器分配映射后、可以观察到闪存组中存储了多个对象、但运行 ADDR 为0x8000。 这意味着这些对象将在运行时复制到 RAMLS0区域中、这在 累加之后 很明显、RAMLS0中的内存消耗将超过其分配的大小。

这是否表明存在潜在问题、因为这些段实际上占用了比 RAMLS0中可用空间更多的存储器空间。  


此致、
伊斯梅尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    在映射的内存配置中,有多个部分从同一地址开始,特别是在第3、4和5页。

    您能告诉我您在看什么吗? 它是在 工程的连接器命令文件中还是在器件手册中? 我看过针对 F28004x 的一个示例、但是没有看到任何对第3-5页的提及。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!


    它是一个 链接器映射文件(.map)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    我在我查看的任何示例中都没有看到这一点、这个链接器命令文件位于何处? 哪一个示例? 或者这是不是 C2000Ware 中不包含的自定义示例?

    此致、

    阿米尔·奥马尔