This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:TMDSCNCD280049C

Guru**** 2516590 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244220/tmdscncd280049c-tmdscncd280049c

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

您好、TI 专家。
我知道使用 TMS320F280049C 的 SCI 接口时会自动检测波特率、

那么自动检测到的最高波特率可能达到多远呢?
在示例程序中、我尝试将 lab_sci_controlCARD.syscfg 的波特率编辑为460800、

但我是问,因为信在终端被打破了。
部分添加了有关
波特率被设定为64K 个不同速率


这是什么意思..请告诉我细节。
是否有计算波特率的公式?  或者是否有任何材料可以参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 BAUDH 和 BAUDL SCI 寄存器具有根据这些寄存器中的值计算实际波特率的公式。

    此致、

    文斯