This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何升级 SysConfig

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239958/tms320f280025-how-to-upgrade-sysconfig

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我想尝试 universal_motorcontrol_syscfg_f28002x、但遗憾的是、我在尝试打开 SysConfig 时出现以下错误:

我点击链接并安装 SysConfig、但没有帮助。

请参阅以下 CCS 信息:

我还尝试从这一点更新:

但如下所示:

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请访问以下 链接 下载所需 SysConfig 版本的安装程序。

    按照安装程序中的步骤操作、并使用默认目录进行安装。 接下来、在 CCS 中、依次转到 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products and Refresh 以查看下载的 SysConfig 版本。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是做了没有更多的成功(见下文)。

    我应该卸载旧版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否应该卸载旧版本?

    因此没有必要这么做。

    可能会发生该错误、因为 CCS 仍在为工程使用以前版本的 SysConfig。

    右键点击该工程、转到 Properties -> General -> Products -> SysConfig (双击并从下拉列表中选择正确的版本)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、现在可以了。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭螺纹。