This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:关于 F28003x 器件编程问题

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242594/tms320f280037-regarding-f28003x-device-programming-issue

器件型号:TMS320F280037

您好!

我们正在处理器件 F280037、我们正在尝试对.S19文件进行编程、该文件使用某个工具转换为.ary 文件、并尝试通过并行 IO (0到7的数据 IO)将其上传到芯片、成功了、编程的代码是简单的切换代码、 但我们没有看到引脚切换、因此我怀疑上传到 RAM 的操作不正确、我们有没有通过并行 IO 将数据上传到芯片的程序?

ary 文件在文件中与此类似、

EntryVector= 0x0

+{
+ 0x08AA、0x0000、0x0000、0x0000、0x0000、 0x0000、0x0000、0x0000
+ 0x0000、0x0000、0x0000、0x0002、0x0000、 0x0000、0x0040、0x8A1C、
+ 0x0004、0x0000、0x0128、0x1901、0x56C3、 0xFFFF、0x0006、0x0010、
+ 0x0000、0x012C、0x0000、0x000B、0x0001、 0x0000、0x0002、0x8A0B、
+ 0x0011、0xFFF0、0x86B8、0x0000、0x8A14、 0x0000、0x012C、0x0000
+ 0xA800、0x0000、0x01D0、0x0000、0xA80A、 0x002F、0x0068、0x006F、
+ 0x006D、0x0065、0x002F、0x0075、0x0062、 0x006E、0x0075、0x0073、
+ 0x0065、0x0072、0x002F、0x0074、0x0069、 0x002F、0x0072、0x0065、
+ 0x0070、0x006F、0x0073、0x002F、0x0063、 0x0032、0x0030、0x0030、
+ 0x0030、0x0077、0x0061、0x0072、0x0065、 0x005F、0x0072、0x0065、.....  

仅复制了部分从.ary 文件复制的数据。

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramesh、

    您能否通过从器件中获取存储器转储并将其与您的 预期数据进行比较来进行验证?

    此外、如果可能、您能否使用 JTAG 并尝试验证目标应用是否与器件配合工作?

    谢谢。
    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:
    您能否向我们提供 JTAG 规格表以继续验证?