This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407汇编器

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243355/tms320lf2407-assembler

您好!

我正在查找 DSPA.EXE 和 DSPLNK.EXE。

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bin.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandre,

         你拒绝了我的答复,但没有说明理由。 请告诉我为什么你拒绝它,以便我可以看到我可以如何帮助你。 asm2000.exe 应为汇编器、lnk2000.exe 应为链接器。 它们不适合您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSPA.EXE 和 DSPLNK 程序不在 ZIP 文件中。
    感谢您的回答、但我需要这两个程序。
    此致、
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过 asm2000.exe 和 lnk2000.exe?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandre,

                   我与 CCS 团队中的同事进行了核实。 他澄清说 asm2000和 lnk2000用于较新的28x 器件、而不是较旧的240xA 器件。 与用于28x 系列的工具不同、24x 的编译器工具具有版税、无法自由分发。 您需要24x 的付费 CCS 3.3许可证才能获取该许可证的编译器。 如果您正在使用现有的旧工程、则可能已经有一个旧工程。 如果没有、您需要购买一个。 请访问 https://www.ti.com/product/CCSTUDIO3/part-details/TMDSCCS2000-1