主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
我尝试在没有下载的情况下使用有效的 CSM 密钥来调试我的项目。
我在调试配置中设置"Load symbols Only"、还在闪存设置中设置 CSM 密钥。
当我采用下载进行调试时、一切都按预期运行、但当我尝试在没有下载的情况下进行调试时、我只看到"未定义符号"、并收到消息"C28xx:Can't Run Target CPU:(error -1041 @ 0x33A644)、调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.10.0.00080)"。
当我通过将密钥设置为0xFFFF (在文件 DSP2833x_CSMPassworth.asm 中)来禁用 CSM 密钥时、我可以不进行下载而进行调试。
我假设我收到这条消息、因为解锁只在将项目下载到目标之前完成、但当我只是在没有下载的情况下连接到目标时、解锁就没有完成。
是否可以不下载而调试我的项目、但需要设置一组 CSM 密钥?
提前感谢
杰罗尼莫