This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:使用闪存 API

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243952/f28m35h52c-usage-of-flash-api

器件型号:F28M35H52C

您好!

我们希望使用闪存 API、

目前、我们正在遵循 TI 示例并将闪存 API 复制到 RAM、

我们可以看到、它需要~6K 的 RAM、  

是否有可能以某种方式减小所用的尺寸?

1.也许可以运行闪存 API 而不将其复制到 RAM 中吗?

2.也许可以选择特定的 Flash API 函数来减少 使用的 RAM 内存?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您就此与我们联系。

    Concerto 闪存 API 库并未经过编译以便对我认为的函数进行樱桃拾取。  因此、您会注意到嵌入了整个库。

    谢谢。此致、

    瓦姆西