This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:FOC、无传感器、PMSM

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F2800132, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244238/tms320f2800132-foc-sensorless-pmsm

器件型号:TMS320F2800132
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027TMS320F28335

 

2016年、我从 TI 为 TMS320F2803x 制作的应用手册 spraby9.pdf 开始为 PMSM 电机开发了 FOC 无传感器控制、并将其传输到 TMS320F28027 (型号+小型)。
在本应用手册中、转子位置观测器(这是本工作的困难部分)使用了 TI 提供的库。 事实证明、此库非常适合其粉丝所属的应用。
微普 这已经足够了、当时我还添加了有源 PFC 控制。
我们自2017年开始生产这款产品、没有任何问题。

现在、我正在考虑使用 TMS320F2800132来执行相同的任务(FOC+Sensorless+PMSM)。
因为"132"是 FPU 和"28027"定点、所以我真的认为与"28027"一起使用的库是不可用的、所以我来问一下、怎么做?

此外、在 FPC-Sensorless-PMSM TI.com 站点中、定点应用手册 spraby9.pdf 和 sprabq4.pdf
TMS320F28335是 FPU、我是否能认为 sprabq4.PD 也适用于 TMS320F2800132? 我是否可以认为 TI.com 总是以库的形式提供观测器?

谢谢!
罗伯特·皮拉齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于"132"是 FPU 和"28027"定点,使用"28027"的库我真的不认为是可用的,所以我来问,如何做?

    包括 IQmath 库的所有库都可用于 F2800132。 无需在 F2800132上进行更多直接更改、即可实现 F28027的代码。

    Unknown 说:
    TMS320F28335是 FPU、我能认为 sprabq4.PD 也适用于 TMS320F2800132吗? 我可以认为 TI.com 总是以库的形式提供观测器吗?

    可以。 您可以将 IQmath 库设置为浮点、以便在 F2800132上使用 FPU 和 TMU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助