This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS320F28027

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243879/tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:CCStudio

使用 XDS100v3和 CCStudio 来刷写目标、但我收到以下错误消息:

"C28xx:连接到目标时出错:(ERROR -151 @ 0x0)连接期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序函数返回错误状态或错误。 原因可能是以下一个或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动器缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序验证可以找到 XDS100。 (仿真软件包9.11.0.00128)"

一切似乎都已正确连接。 XDS100v3是全新的、我使用它附带的 USB 电缆。

请告知..

布鲁斯·米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您是否能够在设备管理器中看到 XDS100v3? 是否尝试过其他 USB 电缆?  

    此致、

    本·科利尔