This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:TMS320F280049与 TMS320F280039

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244386/tms320f280049-q1-tms320f280049-versus-tms320f280039

器件型号:TMS320F280049-Q1

您好-

我的客户有以下问题:

假设我有一个 F280049、并且我使用 CLA。  但我不使用 PGA 输入、并希望有更多的 ADC 通道。  F280039是我最好的选择吗?

谢谢。

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    这似乎是一个合理的建议。 客户是否关心任何其他关键规格? 我可以与市场营销部门联系、本周晚些时候、我将向您询问 F280039是否是不使用 PGA 时 F280049C 的最佳替代产品。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben -我不知道所需的其他主要功能。 如果您能提供建议、如果任何其他器件很适合、我可以分享多个。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我收到了我们营销团队的反馈、他们认为给定信息中的 F280039是最佳建议。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    本·科利尔