主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
客户有问题需要您的帮助:
在2000年使用 c28335ware 的 SGEN 库时、输出频率与我计算的理论值不同、问题如下、希望您可以帮助我回答:
1.根据指导文件,我得到了 sgen_mdl,输出频率=(频率*阶跃_max*fs)/(2^16*2^15),计算方法,请询问我总结的计算方法是否正确。
在1上使用 SGENT_28335时、什么是 FS、这个值是如何计算或看到的
3、sgen.calc (&sgen)、该函数在例程中如何确保数据以指定的频率出现、函数中是否存在阻塞机制、因为函数封装了、我没有看到具体的实现过程
您能帮助检查这个问题吗?
谢谢。此致、
本