This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:280049 cpureset

Guru**** 2535140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235141/tms320f280049c-280049-cpureset

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

您好、TI 专家!

我用芯片是280049,开发板LAUNCHXL μ F-F280049C。

我用CCS10.0加载调试程序时,点击ccs菜单"'CPU reser"、程序进入0x3fc7a5、然后运行,程序停止在BOOTROM中的一段"'wait-boot"中。

后来我修改了0Xd00寄存器数据为0x5AFF FFFF,程序可以进入主程序。但是开发板断电后0xD00数据又恢复成一个0X8F3F 3BDE之类的数据。μ A

我的问题是:这个0XD00数据上电初始值从何而来?是否有办法一上电这个0XD00数据就为0x5AFF FFFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家!

    我用芯片是280049,开发板LAUNCHXL μ F-F280049C。

    我用CCS10.0加载调试程序时,点击ccs菜单''CPU reset"、程序进入0x3fc7a5、然后运行,程序停止在BOOTROM中的一段'''Wait-boot"中。见图。

    后来我修改了0Xd00寄存器数据为0x5AFF FFFF,程序可以进入主程序。但是开发板断电后0xD00数据又恢复成一个0X8F3F 3BDE之类的数据。μ A

    我的问题是:这个0XD00数据上电初始值从何而来?是否有办法一上电这个0XD00数据就为0x5AFF FFFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尚未 微控制器论坛,请重新张贴英文或邮寄到 C2000微控制器- C2000设计支持- E2ETm TI.com .

    此致、

    阿米尔·奥马尔