This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:芯片应用问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241903/tms320f280037-application-issues-of-chips

器件型号:TMS320F280037
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我可以问您一个问题吗? 我需要使用 HRCAP 函数。 无法找到需要连接的 PIN? 请帮助您解释清楚、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是否询问用于捕获信号的 PIN? HRCAP 被添加到 eCAP3、所以您可以为此使用 eCAP 输入的任何选择。

    如果您使用 SysConfig、通过配置此选项、应该可以轻松地对其进行设置以选择所需的输入:

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何实现 HRCAP 功能? 能否详细解释一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    您是否有机会浏览一下我们 C2000WARE SDK 中的 HRCAP 软件示例?

    以下是 SDK 的链接、以及示例在 SDK 中的位置。

    www.ti.com/.../C2000WARE

    C:\ti\c2000\C2000Ware_ \driverlib\ \examples\hrcap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我检查一下原理图是否正确吗?

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_F280037MV1.21_5F00_Project.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    马瑞安将于7月5日(星期三)离职。 请期待届时回复。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    任何 GPIO 都可以通过输入 X-BAR 配置为 eCAP 模块的输入。 但是、为了使用 HRCAP、您需要将要捕获的信号设置为输入 eCAP3

    此致!

    马瑞安