This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:逆变器发送波形后、采样波形出现问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244094/tms320f28335-there-is-a-problem-with-the-sampling-waveform-after-the-inverter-sends-out-the-wave

器件型号:TMS320F28335

大家好、

电压采样不正确一旦逆变器发送了一个波形、电压采样波形异常。  

实际波形:

电压采样原理图:

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题专家不在办公室、请预计在星期三之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    我想我们怀疑某些由逆变器开关引起的噪声正在影响 ADC 采样。  我假设运算放大器到 C2000 ADC 的输入(及其输出 R/C)靠近 C2000 MCU?  如果您可以在此处发表一些评论、最好知道这一点。

    我们可能必须接受开关会产生噪声、并移动 ADC 样本以进行适应。  您是否曾尝试在切换操作之前更改 ADC 的触发条件以查看其噪声分布是否更好?  这将确认开关操作是什么导致 ADC 采样上的额外噪声。  

    根据 ADC 架构、我认为一旦完成采样并且 ADC 正在转换、我们应该是安全的;但是如果我们在反相开关期间对 ADC 输入进行采样、正如您看到的、我们将面临在信号之上采样噪声的风险。

    此致!

    马修