This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335:28335使用 AIC23双通道来输出不同的波形

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242761/tms320f28335-the-tms320f28335-28335-uses-the-aic23-dual-channel-to-output-different-waveforms

器件型号:TMS320F28335

通过 DRR1和 DRR2 (每个16位)发送到左右通道的数据由音频芯片的 DAC 输出为正弦波。 在值不同的情况下、两个耳机声道的值相同、似乎使用了 DRR1的值、而 DRR2的值直接无效。

AIC23设置主模式、左右通道更新已打开、似乎是主模式 USB 模式 BCLK=MCLK DSP 模式16位输入数据长度、我对这个整个过程不是很了解、如果有文档、我希望推荐它、 谢谢你!

参考文档:320AIC23.pdf

想请老年人帮助指导或提供一些参考例程,谢谢!

AIC23和 DSP 配置如下:

AIC23寄存器设置:

AIC23Write (0x00、0x00);
延迟(100);
AIC23Write (0x02、0x00);
延迟(100);
AIC23Write (0x04、0xff);//耳机左声道控制
延迟(100);
AIC23Write (0x06、0xff);//耳机右声道控制
延迟(100);
AIC23Write (0x08、0x14);//模拟音频路径控制
延迟(100);
AIC23Write (0x0A、0x00);//数字音频路径控制
延迟(100);
AIC23Write (0x0C、0x00);//断电控制
延迟(100);
AIC23Write (0x0E、0x43);//数字音频接口格式看起来像是主模式 USB 模式 BCLK=MCLK DSP 模式16位输入数据长度。
延迟(100);
AIC23Write (0x10、0x1f);//采样率控制时钟 为 USB 模式
延迟(100);
AIC23Write (0x12、0x01);//数字接口激活
延迟(100);//AIC23Init

McbspaRegs.SPCR1.all=0;
McbspaRegs.SPCR2.All=0;
McbspaRegs.SPCR1.all = SPCR10_VAL;
McbspaRegs.SPCR2.all = SPCR20_VAL;//仿真停止时,串行时钟继续运行
McbspaRegs.pcr.all = PCR0_VAL;//上升沿采样

McbspaRegs.XCR1.all = XCR10_VAL;
McbspaRegs.XCR2.all = XCR20_VAL;
McbspaRegs.RCR1.all = RCR10_VAL;
McbspaRegs.RCR2.all = RCR20_VAL;

McbspaRegs.DXR1.all = 0;//清除数据

McbspaRegs.MFFINT.bit.rint = 1;//中断管理
McbspaRegs.SPCR1.bit.RRST = 1;//打开串行端口接收
McbspaRegs.SPCR2.bit.XRST = 1;//启用串行端口传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把这个主题分配给最早提供回复的专家。  

    此致、

    Meghavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供参考文档的链接(320AIC23.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将此重新分配给合适的专家、但由于7月4日假期、他们将不在办公室、直到至少周三。 请期待之后的回复。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是确认一下、与原始 C54x DSP 相比、F2833x C2000器件上正在运行目标 DSP 软件?  问题是代码在 C2000上的行为不符合预期、还是在 AIC23驱动程序及其运行的常规代码支持方面?  此套件不是 C2000团队拥有的、我们可能需要根据您的回复重新分配此套件。

    此致!

    马修