This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:XDS100

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28376D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243494/tms320f28376d-xds100

器件型号:TMS320F28376D

大家好、

我可以将 XDS100v2与 TMS320F28376D 配合使用吗? 如果不是、那么您能否共享支持  TMS320F28376D 的调试探针列表?

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="446811" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243494/tms320f28376d-xds100能否将 XDS100v2与 TMS320F28376D 配合使用?

    可以、您可以使用该类型的调试探针。 下面列出了您可以考虑使用的其他调试探针。

    低成本:XDS110调试探针

    中级:XDS200

    高性能:XDS560

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。