This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CLA 程序 RAM 范围

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244477/tms320f28069-cla-program-ram-ranout

器件型号:TMS320F28069

您好  

我已经将 C28x 代码移至 CLA、其中包括用于电源转换器的控制器固件。 CLA 程序存储器几乎用完了两倍。 我在 e2e 中搜索并找到 此主题中描述的可能解决方法。
它表示我可以像初始化例程一样来回复制代码的某些部分。 但没有解释如何做到这一点。  
有人能解释一下如何做。  

代码大小几乎一半只包含一次性运行的初始化例程。 如果我能以某种方式运行它一次、然后将其删除、然后将重复的部分加载到 CLA 程序存储器中、那就是解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有任何说明这一点的示例。 您需要在 C28x 端添加代码、以将 CLA 代码复制到 LSRAM、并在使用后将其清除、并根据需要将其用于其他任务。

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我不知道如何做到这一点,也找不到任何与这一点相关的远程信息。 您能在此处提供示例代码吗?