This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021-Q1:使用 LAUNCHXL-F280025C 上的 XDS110刷写和调试 TMS320F280021-Q1

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280021-Q1, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244467/tms320f280021-q1-using-the-xds110-on-launchxl-f280025c-to-flash-and-debug-tms320f280021-q1

器件型号:TMS320F280021-Q1
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C

您好!

我想使用板载 LAUNCHXL-F280025C XDS110引脚闪存具有 TMS320F280021-Q1的定制 MCU 板。 原理图显示:

根据原理图、如果我想调试一个外部目标、我必须将这个目标连接至10引脚连接器 J102。 不过、该 LaunchPad 本身仅使用2个引脚 TMS 和 TCK 来调试 F280025。 我是否还可以使用这两个引脚调试和刷写外部 TMS320F280021-Q1? 连接所有10个引脚有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以使用这两个引脚调试和闪存外部 TMS320F280021-Q1?

    可以。

    Unknown 说:
    连接所有10个引脚有什么好处?

    调试速度更快。 请参阅 该帖子。