请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280021-Q1 主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C
您好!
我想使用板载 LAUNCHXL-F280025C XDS110引脚闪存具有 TMS320F280021-Q1的定制 MCU 板。 原理图显示:
根据原理图、如果我想调试一个外部目标、我必须将这个目标连接至10引脚连接器 J102。 不过、该 LaunchPad 本身仅使用2个引脚 TMS 和 TCK 来调试 F280025。 我是否还可以使用这两个引脚调试和刷写外部 TMS320F280021-Q1? 连接所有10个引脚有什么好处?