This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S-Q1:芯片上电和复位问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242889/tms320f28377s-q1-the-issue-of-powering-on-and-resetting-the-chip

器件型号:TMS320F28377S-Q1

旧项目现在的问题是 MCU 在通电一段时间后反复复位。 所有旁路电路均已更换和维修、但无法解决。 只有更换了 TMS320F28377主芯片才能恢复正常、现场还安装了108个器件、返回的26个器件出现了复位问题、请帮忙看看原理是否正确?

e2e.ti.com/.../A716UVIR2-_3B4E7F679F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细回答以下所有问题:

    1. 从电路板上电开始、问题出现需要多长时间?
    2. 在 RESET 开始出现前、电路板是否正常工作?
    3. 复位的持续时间和频率是多少? 请附加示波器图像。
    4. 如果可以重新编程固件、是否可以解决问题?
    5. 在代码中是否启用了看门狗?
    6. 这些电路板在现场工作多长时间后才开始出现此问题?
    7. 不应使用 X1上的1MΩ Ω 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .1. 主板通电后、问题出现多长时间?

    主板上电后、发生电源故障、主板重启2分钟

    2.在重置开始出现前电路板是否工作正常?

    在复位发生前、电路板工作正常

    3.复位的持续时间和频率是多少? 请附加一个示波器图像。

    主板通电后、电源关闭2分钟、持续20秒、然后再次通电。 继续运行2分钟、再次关闭电源

    4.如果您可以重新编程固件,问题是否会消失? 您可以发送软件部分看一下吗?

    刻录新程序后、仍会出现电源故障和重启现象、剩余的2个程序被刻录时将报告软件错误、但无法刻录。

    5.是否在代码中启用了看门狗?

    在代码中启用了看门狗功能、

    6.在这个问题开始之前,电路板已经在现场工作了多长时间?

    这批探测器已在现场使用超过一年,一年后,有重置问题,一年正常使用

    7.R7、流经 X1的1MΩ Ω 电阻器不应被使用。

    R7并联到 X1。 R7电阻取下后、检测器异常断电。

    你还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主板通电后,出现电源故障且主板重新启动2分钟

    "电源故障"是什么意思? 我认为问题是器件正在复位。 您是否认为器件在通电2分钟后复位?

    主板通电后,电源关闭2分钟,持续20秒,然后再次通电。 继续运行2分钟,再次关闭电源[/报价]

    对不起,我不明白你在想说什么。 您需要弄清楚器件是处于静止状态还是电路板已断电。 您说的是两者、这非常令人困惑。  如前所述、我需要查看示波器图像、该图像清楚地显示复位的持续时间和频率。

    刻录新程序后,仍将出现电源故障和重新启动现象,并且在刻录剩余的2个程序时将报告软件错误,并且它们无法刻录。

    对不起,我不明白你在想说什么。 您是否能够对闪存进行重新编程而不会出现任何错误?

    看门狗功能在代码中已启用
    [/报价]

    您能否禁用 WD 并查看问题是否消失?

    R7并行连接到 X1。 R7电阻移除后、检测器异常断电。

    您是说没有 R7时电路板无法工作吗?

    您合作的是否有 TI-FAE? 如果是、请告诉我是谁。

    在另一个备注中、我看到您已重新键入我的问题。 实际上不必这样做。 高亮显示我的问题后、将出现"报价"选项。 如果点击、我的问题将出现在您的回复窗口中、您可以在该窗口中输入您的答案。

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道客户的姓名以及他们所在的城市。 这是为了让我们能够从本地 FAE 获取额外的支持。 您可以与我私下分享这些信息。 我会向您发送一个友谊请求以帮助这.