This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:三相6开关 PFC 转换器的中性要求

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245127/tidm-1000-neutral-requirement-in-3-phase-6-switch-pfc-converter

器件型号:TIDM-1000

您好、专家!

这适用于我的客户;前端转换器是三相 PFC、具有3个 PFC 扼流圈和6个 MOSFET、由无中性点的 SVPWM 供电。 但客户要求使用中性线、他们辩称、在  发生任何干扰的情况下、中性线可以绕过不平衡电流。  

Qn1:如果不是中性的,如果一个不好的发生;后效应是什么?

Qn2:如果滤线栅不平衡(例如、RY PHASE 420Vac、YB PHASE 400Vac)且没有中性点。 我的控制器将要照顾的天气吗? (通过在调制信号中进行适当调整)?

Qn3:如果我采用中性? 在不改变拓扑的情况下连接到转换器的方式。 ? 中间点处具有中性点的配套直流链路电容器。 ?

谢谢。此致、

阿诺普·库马尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    Qn1:如果不是中性的,如果不是中性的,那么后果将是什么?

    对于 Build 1~3、由于直流电压平衡、需要连接中性线。 请查看用户指南中的以下评论。

    "在该构建4中、 电路板作为三线系统运行、即电源的中性点未连接到输出的直流中点。 为了使直流母线保持平衡、在控制结构中添加了一个具有简单比例增益的平衡环路、如图44所示。 在这个构建中、还执行了第三个谐波注入、这有助于稳定直流母线平衡点。"

    Qn2:如果电网不平衡(例如、RY 相420Vac、YB 相400Vac)且没有中性点。 我的控制器将要照顾的天气吗? (通过在调制信号中进行适当调整)?

    电流参考设计代码没有处理交流输入严重失衡的算法。  

    Qn3:如果我是中立的? 在不改变拓扑的情况下连接到转换器的方式。 ? 中间点处具有中性点的配套直流链路电容器。 ?[/报价]

    请参阅 TIDM-1000用户指南、其中介绍了如何创建虚拟中性点以及如何添加中性线。  

    此致、