This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2929350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242406/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

在 instanspin 期间、电机参数识别发生短路。 我需要您的支持来了解发生此故障的原因、以及我可以采取什么措施来验证是否存在其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在 instanspin foc 电机参数识别发生短路。

    您使用的是哪种 C2000控制器和示例实验?

    我需要您的支持以了解此故障发生的原因以及我可以采取什么措施来验证是否存在其他问题。

    您能否详细描述您所执行的操作步骤? 电机类型和参数是什么?  TMDSHVMTRINSPIN 的直流母线电压是多少 、如何将电源添加到 TMDSHVMTRINSPIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经按照用户 GUI 快速入门指南中指示的说明进行操作。  我已经按照 GUI 说明填充了跳线。 使用连接到 BS1和 BS5的香蕉插孔。 在 P1链路上使用230VAC 50Hz 外部电源。 连接在 JP1上的所用直流电源。 从控制卡 F2806X 上的链路 J1到 PC USB 输入的 Conenct USB 电缆。 使用的电机是 PMSM 电机2对极、最大为1.5A。当我使用 INSTASPIN 软件启动电机识别时、会出现问题。 发生短路、电机电感器附近的分流电阻器 R020几乎会烧坏。 现在我的问题是:使用 anotehr 1的 Cahning 分流阻尼电阻器可以解决问题? 是否可能损坏了其他组件? 如果是女巫呢? 如果我使用了指示性连接方案、为什么会发生短路?  请查看贴图的照片以验证连接。 请验证控制卡上的连接是否正确、还是必须使用第二个连接(控制卡上的 J200链接?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接 USB 电缆,从控制卡 F2806X 上的链接 J1连接到 PC USB 输入端。

    您在使用哪种控制卡? F28069还是 F28069M?

    您正在使用什么 InstaSPIN GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 F2806x ISO 控制卡、使用 insta SPIN-FOC GUI。

    我还有一个问题要问:假设控制板的3相电机连接器上发生了故障、假设故障是 PH1和 PH2短路。 会发生什么类型的阻尼? 如果我用另外一个分流电阻器 R020替换、问题将得到解决? 是否有必要检查其他控制卡组件?  如果是、哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 F2806x ISO 控制卡,使用的是 insta spin-FOC GUI。

    有两个 F2806x ISO 控制卡。 F28069或 F28069M。 只有 F28069M 可以支持 InstaSPIN-FOC。

    有两个 InstaSPIN-FOC GUI。 InstaSPIN_UNIVERSAL 或 InstaSPIN_FOC_F2806xM。 您正在使用哪一款? 请提供详细信息。

    可以产生什么类型的阻尼? 如果我用另外一个分流电阻器 R020替换、问题将得到解决? 是否有必要检查其他控制卡组件?  如果是,哪些是?

    您需要按照硬件和 GUI 指南来设置硬件、还需要设置正确的电机参数才能运行实验。 否则、硬件将因过流而损坏。

    您必须检查电源模块是否也已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须验证电源模块的哪个组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U1 (PS21765)  电源模块。

    请确保您使用的 controlCARD (F28069M)和 GUI ( InstaSPIN_UNIVERSAL)正确、并首先查看相关的用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部评估后、电机控制套件可能已损坏。 需要进行维修。 如何进行? 是否可以发送给 TI 支持受损设备? 请为我提供有关如何着手 维修电机控制套件的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 很难修复损坏的套件。 如果套件因操作不当而损坏、您似乎可以尝试自行维修套件。

    有两个 F2806x ISO 控制卡。 F28069或 F28069M。 只有 F28069M 可以支持 InstaSPIN-FOC。

    有两个 InstaSPIN-FOC GUI。 InstaSPIN_UNIVERSAL 或 InstaSPIN_FOC_F2806xM。 您正在使用哪一款? 请提供详细信息。

    [/报价]

    您使用的是哪个控制卡和 GUI?