This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:SysConfig 中的 CMPSSLITE 错误

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245089/tms320f2800137-cmpsslite-bug-in-sysconfig

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!
我正在使用 SysConfig 1.16.2配置 CMPSSLITE 高比较器、其中正输入连接到模拟信号、负输入连接到内部 DAC。 我假设我将需要为  CMPHPMXSEL 配置一个模拟信号、 CMPHNMXSEL 不需要模拟信号、但 SysConfig 需要两个引脚。

需要帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    感谢您的耐心。

    您需要更改"Analog PinMux"设置、以提供对 CMPSS 模块中使用的引脚的访问。 您可以将"用例"更改为"所有"、或将所需的引脚添加到"所用引脚"的列表中。


    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。
    我明白为什么 CMPSS_LITE 要求每个比较器有两个引脚(H 或 L)、即使负极引脚将连接到内部 DAC 也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed,

    如果您解决了模拟 PinMux 问题、系统将仅要求选择正极引脚、因为负极引脚来自内部 DAC。

    此致、

    哈迪