This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:使用 SCI 功能从 RS485串行端口到 PC 的数据传输

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245147/tms320f280025c-data-transfer-from-rs485-serial-port-to-pc-using-sci-function

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好,

 尊敬的 TI 朋友:

 客户目前的要求是使用 F280025C 的芯片功能、通过 RS485将采样数据传输到 PC、并实时观察传输的数据值。 并且想修改相关例程以简单地实现这个函数。通过修改哪些例程更容易实现?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下日常生活是什么意思吗? 您是指 driverlib 函数吗? C2000Ware 培训文件夹中有一个 SCI 示例演示如何传输到 PC 端口。 客户是否出于某种原因希望使用此示例作为起点但加以简化?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这只是大致修改像  driverlib 函数这样的官方指定例程 将实现相关功能的问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需修改 C2000Ware 培训文件夹中的 SCI 示例即可实现此功能。 该示例演示了 LaunchPad/控制卡和 CCS 中的 COM 端口之间的通信。

    可在此处找到示例的说明和演练:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQzGVO2iy7.Q8lS7.6gUow__C2000-ACADEMY__3H1LnqB__LATEST

    谢谢!

    卢克