This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:将项目迁移到 TMS28386

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244848/tms320f2812-migrating-project-to-tms28386

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我需要将一个旧项目从 TMS320F2812迁移至 TMS320F28386。   该项目当前使用 Code Composer Studio v5.4构建。

我是否需要更新至较新版本的 CCS、或者我能否继续使用 v5.4?

您是否有迁移文档?   我没有找到。

是否有任何 可以用作起点的示例 F28386项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我需要将旧工程从 TMS320F2812迁移到 TMS320F28386。   该项目当前使用 Code Composer Studio v5.4构建[/报价]

    从 F2812迁移到 F28386是一个重大跳跃。 虽然许多方面都保持不变、但许多方面却有很大的不同。 一些亮点

    • CPU 与 C28x CPU 相同。 但是、28386D 有两个 CPU、即 CLA 和 M4。
    • 虽然许多外设都很常见、但几乎每个外设都有增强/更改。 SCI、SPI、McBSP 等串行外设的更改极少。 但是、对 PWM、ADC 等外设的更改非常重要。
    • CAN 模块是一个完全不同的模块。
    • 大量新外设。
    • 内核工作电压为1.2V
    是否需要更新为较新版本的 CCS 或是否可以继续使用 v5.4?

    我强烈建议更新至 CCS 的最新版本。  

    Unknown 说:
    您是否有迁移文档?   我没有找到任何。

    没有专门针对 F2812 o F28386的迁移文档。 不过、我们也有其他迁移文档。 通读这些指南将让您了解需要注意的事项。 了解以下内容:

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracr0 

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracz7 

    Unknown 说:
    是否有任何样例  F28386项目可以用作起点?

    请下载 C2000ware 的最新版本。 您可以在 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2838x\examples 中找到许多示例

    C2000 Academy 是了解各种模块的优质资源。 我们的网站上还有大量的视频,以方便您的旅程。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,这一信息澄清了问题。