请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 我已检查所有 C2000示例、但没有找到具体示例。 请举个例子、让 GPIO31 LED 闪烁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已检查所有 C2000示例、但没有找到具体示例。 请举个例子、让 GPIO31 LED 闪烁
Shrikant 您好!
只要您为 driverlib 包含正确的头文件、就应该能够 针对您运行的 CPU 将 GPIO 控制器设置为 CLA1。 这将允许 CLA 控制 GPIO 引脚(我已经测试了以下代码并且运行正常)。
GPIO_setDirectionMode(31, GPIO_DIR_MODE_OUT); GPIO_setControllerCore(31, GPIO_CORE_CPU1_CLA1);
从主程序调用这两个 driverlib 函数后、可以使用"GPIO_togglePin (31);"从 CLA 任务中切换引脚。
此致、
阿米尔·奥马尔