This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TIDA-01604:图腾柱无桥 PFC

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, TIDM-HV-1PH-DCAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236547/tms320f280049c-tida-01604-totem-pole-bridgeless-pfc

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDA-01604TIDM-HV-1PH-DCAC

大家好、

客户有一些问题

我最近一直在使用 DSP280049C 开发图腾柱 PFC、并参考您的演示 TIDA-01604。 作为图腾柱 PFC 的初学者、我对之前研究的图腾柱 PFC 和单相逆变器之间的差异有点困惑。 具体来说,我有以下问题:

1.图腾柱 PFC 的控制是否与单相逆变器使用的单极调制相同?
2.我们为什么不对图腾柱 PFC 使用双极调制、就像对单相逆变器使用双极调制一样?
3.在单相逆变器的应用中,出于 EMI 的考虑,交流电感分为两个电感(L& N)。 我们为什么不为图腾柱 PFC 执行相同的操作?
我非常感谢你对这些问题的见解和澄清。

请帮帮您。

谢谢、此致、

薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vivian

    1、2.

    可将图腾柱 PFC 的控制视为升压转换器分别在交流电的正半部分和负半部分进行控制。 PFC 控制是基于升压转换器操作实现的。 结果与单相逆变器的单极调制相同。 我认为双极调制无法实现同样的操作。 在图腾柱 PFC 中、我们只有一个 GaN 桥臂、即高频桥臂。 另一个桥臂是 MOSFET、它是低频桥臂。 高频桥臂在100kHz 下运行、低频桥臂在线路频率下运行。  

    3.您指的是哪种单相逆变器?  

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    客户已回复

    感谢您的答复。 感谢您同意我的第一点。 关于第二点、我知道您提到了低频桥。 但是、如果我将低频电桥更改为 GaN、我相信双极调制仍可以用于图腾柱 PFC。

    关于第三点、它基于我对微型逆变器的经验。 回顾 TI 的参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 时、我注意到 L 线上实际上只有一个电感器、但 EMC 滤波电感器同时放置在 L 和 N 线上(参考 TIDM-HV-1PH-DCAC 中的图15)。 我之所以提出这一点、是因为我们的目标是开发一种实用的产品。 因此、我不确定从我使用微型逆变器的经验中将交流电感器分为两个电感器(L 和 N)的方法是否也适用于图腾柱 PFC 整流器。 尽管我已根据 DSP280049C 和您的演示 TIDA-01604成功构建了一种图腾柱 PFC 原型、但我希望在继续进行我们的实际产品设计之前确认这一点。

    请帮帮您。

    谢谢、此致、

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我同意您的看法、即如果低频桥改为 GaN、则可以使用双极调制。 但是、我们没有这样的参考设计。

    关于第三点,我仍在努力收集更多信息。 我稍后会向您更新。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    感谢您的答复。

    此致、

    薇薇安