This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:从 COFF 迁移到 EABI、_c_int00期间崩溃

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244672/tms320f28075-migration-from-coff-to-eabi-crash-during-_c_int00

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

C2000论坛、您好!

我将现有的 COFF 项目迁移到了 ELF。 但是、当我尝试运行它时、它会在初始化过程中崩溃。 我已按照映射文件中的指示将调试器配置为在入口点符号(_c_int00)处停止、并且我已经单步执行了汇编器代码。 执行行"LCR #_TI_auto_init"(标记为绿色)后、程序崩溃、调试器跳转到 ESTOP0。 我不确定这一问题的原因。 任何人能否提供有关可能导致问题的原因的见解?

我附上了我的配置的屏幕截图。  

此致、

保罗