Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
正在 TMS320F28377SZWTT 上使用 SYSBIOS 开发引导和应用软件
在复位 XRSn 硬件 和_cint00行代码之间、 使用示波器测得了2ms 的延迟-这种时序是否符合预期? 这可以降低吗?
在应用中、复位由看门狗执行。
2 -复位后、DSP 转至初始地址0x80000 (c_int00位置)。 需要在这种复位后尽快执行 C++函数以设置并保持 GPIO 输出开启

3 -使用示波器、在复位和执行 Startup Settings 中的函数之间观察到2ms 延迟
4 -问题是:
- 是否可以缩短该时间?
- 为什么该时间为2ms? 这是一个硬件过程?
谢谢! 此致、
纪尧姆