This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SysConfig 路径错误

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246102/tms320f28388d-sysconfig-path-error

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我将更换 PC、并为每个项目执行移植工作。 大多数错误都已解决、但只有 SysConfig 错误尚未解决。

错误内容如下。
ーーーーー
"C:/ti/ccs1210/ccs/utils/sysconfig_1.14.0/sysconfig_cli.bat "-s "{C2000WARE_ROOT}/.metadata/sdk.json -d "F2838x"--script "C:/Users/Desktop demo/user_setting.syscfg"-o "syscfg"--封装337bga --部件 F2838x_337bga ----编译器 CCS
subdir_rules.mk:16:目标"Build-836951249"的配方失败
无效参数'-s':文件"C:\Users\Desktop\demo\CPU1_RAM\{C2000WARE_ROOT}\.metadata\sdk.json"不存在
gmake:***[BUILD-836951249]错误1
gmake:由于错误、未重制目标"all"。
ーー

我更新了指向 E2E 的 SDK 路径、与错误内容类似、但问题未解决。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910829/faq-how-do-i-add-sysconfig-support-pinmux-and-peripheral-initialization-to-an-existing-driverlib-project

我该怎么办?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的提问。 这可能是 SDK.json 路径。

    在您链接的 E2E 主题中:

    " 更新 SDK 路径、对于 C2000WARE、路径为:[C2000WARE_INSTALLE]/.metadata/sdk.json

    似乎错误中提供的路径可能具有重复的路径:

    "无效参数'-s':文件"C:\Users\Desktop\demo\CPU1_RAM\{C2000WARE_ROOT}\.metadata\sdk.json"不存在"

    如果您将"C2000WARE_ROOT"替换为实际路径、则其可能包含"C:\Users\..." 在路径中、最后得到的路径中有两次"C"驱动器。

    您能否仔细检查一下 C2000WARE_ROOT 路径是什么?

    此致、

    文斯