This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:芯片应用问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245190/tms320f280025-application-issues-of-chips

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

在使用 DCSM 模块对280025的闪存进行加密后、无法再次连接 JTAG、Uniflash 也没用

我已经在 DCSM 模块 ZONE1中配置了每个链接点段的区域、并设置了密码(并非全为零)、以便在不配置 ZONE2的情况下将闪存的所有扇区传输到区域1保护。 配置完成后、编译工程、连接开发板、刻录程序、然后使用 Memery 浏览器查看存储器。 此时、控制台将输出安全性:true

后来、我用片上工具闪存解锁、控制台显示安全性:错误。 我再次点击了程序 xx (unlock、lock 旁边的选项)以退出调试状态并重新连接。 报告了一个错误、表示此器件处于低功耗状态。 您是否希望将其强行唤醒

我在不编写程序的情况下通过配置 DCSM GUI 接口进行加密

我已尝试输入密码 uniflash、并修改了。 调试中的 GEL 文件、但仍无法连接。 技术手册里提到可以进入 JTAG 连接的等待引导模式、但是怎么操作不知道。 是否有特定操作管理器

以下是错误提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    这似乎与切断仿真连接的器件的 ECSL 逻辑有关。 我将请一位 DCSM 专家了解更多信息。

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快帮助确认。 这有点紧急,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是否能够连接至目标? aka 在您的项目中启动目标配置、右键点击 CPU 并点击"Connect to target?" 这起作用吗?

    片上闪存工具中有一个复选框用于在对闪存编程之前复位器件、您可能需要取消选中此复选框以解决此问题。 如果这无法解决问题、则需要使用等待引导、但我需要咨询其他 DCSM 专家以获得有关如何执行该操作的说明。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还确定 ECSL 已被触发。 他提到的复选框不工作、现在无法连接该电路板。 我也检查了很多信息、但没有告诉我如何进入 waitbootmode。 您能否详细说明如何进入 waitbootmode?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果您尚未通过在用户 OTP 中对区域1接头进行编程来更改引导设置、那么您应该能够通过将引导模式选择引脚驱动为高电平或低电平来选择引导模式。

    在 F28002x 上、通过拉低 GPIO24并将 GPIO32驱动为高电平来选择等待引导模式。 您是否能够控制这些引脚的状态?

    谢谢!

    卢克