This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:中断嵌套

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245989/tms320f28386d-nesting-of-interrupt

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

TI 是否提供了  中断嵌套示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请参阅 c2000ware\driverlib\f2838x\examples\C28x\interrupt 中的 interrupt_ex3_sw_priority 。

    我们还为此提供 SysConfig 支持。

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将现有的示例代码导回  SysConfig、然后更改 中断的优先级。

    例如  interrupt_ex3_sw_Prioritization 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以在工程中添加一个.syscfg 文件、并根据需要更新优先级。 SysConfig 生成的文件还包括模板 ISR 函数以及您可以用作参考的所需启动和清理代码

    此致、

    维纳